上海·中海紫御别墅

09年地王项目,占地约10万平米,总建筑面积约22万平米。地处中环内核心区域,作为长风生态商务区首个纯住宅项目,是集地中海品牌33年千锤百炼,上海公司20年积淀之力作。项目全线采用辐射冷暖的空调解决方案,室内采用精装设计,着力打造稀缺性别墅和高品质精装大平层。

•地理位置

–上海普陀曹杨长风板块

•类型

–公寓、别墅

•建筑面积

–约22万m²

•装修情况

–精装

•空调系统

–直流变频风冷冷水(热泵)机组 AquaKool威酷系列;

中海紫御别墅系中海地地产巅峰级瑰宝作品,产品全方位引进极致的营造标准。法式新古典主义风格类双拼,在中国江南院落里,融合法式欧式园林元素,天然石材,更有多种珍贵树种整树全冠移植而来,将别墅掩映在一片绿海之中。

为不破坏整体法式园林的优雅,开发商对空调产品室外机的体型有严苛的要求:既要符合高性能的舒适冷暖需求,又要求体型小巧能够隐匿融合于整体园林之中。

两者之中,首先需要满足的是室内的冷暖舒适性,因此,项目要求采用市面上相对先进的辐射制冷系统。然而辐射制冷系统对于出水温度的稳定性要求极高,尤其是在低负荷时,主机停机会造成室内结露的风险,为了系统的稳定性,往往需要配置大容量的缓冲水箱和额外的控制系统,因此对传统系统不但初投资高昂,而且设备占地面积也十分大。

经过层层筛比,特灵AquaKool系统最终得选。该系统能够实现精准本出水温度控制,先进直流变频技术实现系统无级的加减载,即使在部分负荷时也可通过压缩机降频,保证机组持续稳定的运行,并提供恒定的水温。同时,AquaKool系统自身的技术特性,节省了缓冲水箱和控制系统的投入,降低初投资的同时有效减少了机房面积,客户对此十分满意。